结果:找到"40G光模块 AOC有源光缆 QSFP+光模块",相关内容1000条
  • 100GQSFP28SR4光模块与100GAOC有源光缆的对比
  • 100GQSFP28SR4光模块与100GQSFP28AOC有源光缆都被广泛应用于100G数据中心短距离互连,既然两者都可以实现短距离互连,那么它们究竟有什么区别,各自的优劣势是什么呢?在了解它们间的区别前,先来了解下它们的共同点吧,首先它们都是使用4通道850nmVCSEL激光器阵列和PIN光电探测器阵列,都符合QSFP28MSA和IEEE802.3bm100GBASE-SR4标准。至于它们的区别,下面就让易天光通信(ETU-LINK)给大家揭晓答案吧。一、两者的结构不同,100GQSFP28AOC有源光缆是由两个光收发器和一根光纤跳线组成,而100GQSFP28SR4光模块只是单纯的一个...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SR4 AOC 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-10-23 17:05:00
  • 40GQSFP+SR4光模块与QSFP+AOC有源光缆,哪种更适合布线?
  • 40GQSFP+SR4光模块与40GQSFP+AOC有源光缆都被广泛应用于40G数据中心短距离互连,既然两者都可以实现短距离互连,那么它们究竟有什么区别,各自的优劣势是什么呢?下面就让易天光通信(ETU-LINK)给大家揭晓答案吧。一、40GQSFP+SR4光模块VS40GQSFP+AOC有源光缆1、两者的功耗不同,40GQSFP+SR4光模块的最大功耗小于3.5W,而40GAOC有源光缆最大功耗小于1.5W,显然,40GQSFP+SR4光模块的功耗大于40GAOC有源光缆。2、40GQSFP+SR4光模块有DDM数字诊断监测功能,而40GAOC有源光缆无DDM数字诊断监测功能,所以在接收灵...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 40G AOC QSFP+ 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-10-20 17:19:00
  • 200GQSFP28-DDAOC有源光缆的介绍及应用
  • 200G以太网凭借着更高传输速率、更高密度、更低设备功耗的趋势成为了市场的宠儿,而200G光模块、200GAOC和200GDAC更是其中的重要组成部分。现在市场上出现了各种200G数据中心光互连解决方案,其中包含200G光模块、200GAOC、200GDAC,下面易天光通信ETU-LINK就为大家介绍一种200G数据中心短距离互连方案。一、200GQSFP56高速线缆介绍1、200GQSFP56DAC200GQSFP56DAC高速线缆两端采用200GQSFP56模块组件,线缆长度最长5M,支持I2C双线串接口,易于控制,具有低功率、低串扰等特点。QSFP56电缆组件被优化设计以减少串扰和插头...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 200G AOC 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-18 16:56:00
  • 最新40GQSFP+AOC有源光缆介绍
  • 随着网络吞吐量和带宽需求的日益增长,40G网络互连的需求也随之增长。目前,用于40G网络的光传输产品主要有40GQSFP+光模块、40GQSFP+AOC有源光缆、40GQSFP+DAC高速线缆。在短距离传输方案中,40GQSFP+DAC高速线缆和40GQSFP+AOC是用的比较多的两款产品,两者都有各自的优势,可根据传输距离来选择DAC高速线缆还是AOC有源光缆。在7M以上100M以内的传输距离,40GQSFP+AOC有源光缆是40G网络理想的互连解决方案,若传输距离超出100M,40GQSFP+AOC的光信号就会逐渐减弱。目前,40GQSFP+AOC有源光缆有两款产品,分别是40GQSFP...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 40G QSFP+AOC 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-06 11:40:00
  • 40G单模QSFP+和多模QSFP+有什么区别?
  • 单模QSFP+和多模QSFP+,这里指的是在不同类型的光纤上工作的QSFP+光模块,即单模QSFP+与单模光纤一起使用,而多模QSFP+与多模光纤使用。那么,它们之间有什么区别呢?分别应用在哪里?在使用时我们应该注意什么?在本文中,我们将围绕这个主题进行讨论。40GQSFP+SR4光模块和40GQSFP+LR4光模块的区别产品应用:多模QSFP+:用于多模应用的机架到机架、数据中心、40G以太网、InfinibandQDR,DDR和SDR。单模QSFP+:用于单模应用的数据中心和因特网交换点之间,交换机、路由器和传输设备之间的高速互连服务器,机架到机架,面板到面板以及40G-LR4以太网链路...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 40G QSFP+ 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-11-12 16:31:00
  • 分享40G网络QSFP+DAC/AOC直连线缆解决方案知识
  • 直连线缆是一种替代光模块的理想短距离连接解决方案,分为高速线缆(DAC)和有源光缆(AOC)两大类,具有价格便宜、使用方便等优点,受到了人们的广泛关注。现在,随着40G网络的广泛应用,QSFP+直连线缆也逐渐普及起来。易天光通信(ETU-LINK)将通过本文详细介绍市场上常见的QSFP+直连线缆解决方案。40GQSFP+高速线缆(DAC)40GQSFP+高速线缆(DAC)采用铜缆作为传输介质,有无源和有源两种。40GQSFP+无源高速线缆(DAC)无需供电,功耗较低,但传输距离也较短;40GQSFP+有源高速线缆(DAC)的传输距离则要更长一些。根据铜缆两端接头的不同,40GQSFP+高速线...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 40G QSFP+ DAC AOC 线 发帖人:etulink 发帖时间:2018-10-11 16:55:00
  • 数据中心综合布线使用aoc有源光缆的原因分析
  • 整个数据中心领域已经开始全球化导入40G/100GAOC,相对于40GDAC铜缆,40GAOC在7米以上的数据传输环境下具备不可比拟的优势,包括体积更小,重量更轻,更容易弯曲,更容易管理,信号传输距离更长等。如下为全双工AOC组件结构:在数据中心,如果用40GSR4光模块,同样可以获取上述目标。以下是对40GAOC与SR4模块的差异性分析如下:1.插回损分析:对于同样传输距离,对于SR4光模块,不同的光纤跳线插上同一模块,将会有不同的插损和回损,这种情况基本是通病。不过只要变化量符合范围之内,测试的眼图等相关指标不会有太明显变化。而制作良好的AOC这方面是基本上是可以保持稳定的,摇摆性能也更...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 AOC 40G QSFP+ SR4 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-18 16:44:00
  • 40GQSFP+光模块有哪几种接口类型?
  • 40GQSFP+光模块极大地满足了市场对更高密度的高速可插拔解决方案的需求。现在,40G网络已经在大多数数据中心十分普遍,而光模块是数据中心设备互连必不可少的组件之一,那么关于40GQSFP+光模块,你了解多少?40GQSFP+光模块的接口有哪几种?分别应用在哪里?想要知道答案的朋友们,请跟随易天的脚步一起来探寻真相吧!40GQSFP+光模块符合SCSI、40G以太网、20G/40GInfiniband等多种标准,它有四个数据传输通道,每个通道的传输速率约为10Gbps,四个通道同时传输可以实现40Gbps的传输速率。这种光模块主要有两种接口:LC和MTP/MPO,分别用在单模应用和多模应用...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 40G QSFP+ 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-19 17:31:00
  • 解析有源光缆AOC结构功能及产品应用
  • 有源光缆是由集成光电器件组成的,用于在数据中心、高性能计算机、大容量存储器等设备间进行高速率、高可靠性互联的传输设备,它通常满足工业标准的电接口,通过内部的电一光一电转换,使用光缆的优越性进行数据的传输。简单来说可以把有源光缆看成两个光收发器(Transceiver)及光缆跳线(Jumper)组成的一套系统,不过这个系统相对独立器件组成的系统速率更高、可靠性更好。图1所示为有源光缆的典型结构示意图:和传统线缆比较,有源光缆集成了多模光纤光缆和光收发、控制芯片,具有传输速率高、传输距离长、能耗低、使用方便等诸多优点,能够帮助通信设备享受到光传输的巨大优势,是数据中心、消费电子等领域理想的传输线...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AOC线 千兆单 发帖人:etulink 发帖时间:2018-05-03 16:35:00
  • 40GQSFP+光模块有哪些?4种40GQSFP+光模块详细介绍
  • 在光纤网络中,不同的网络中使用的光模块类型也不尽相同,有使用10G/25G/40G/100G等,光模块的封装也有使用CFP/QSFP+/QSFP28等光模块的封装。而在本文,易飞扬通信给大家介绍的是40GQSFP+光模块。40GQSFP+光模块支持4个10Gbps通道同时传输,提供40Gbps的传输速率,可以用在数据中心、高性能计算网络、企业核心网络等于应用。并且,40GQSFP+光模块还有这以下4种类类型。1:40GLR4QSFP+PSM光模块40GLR4QSFP+PSM光模块主要是根据QSFP+多源协议设计的外观、光/电连接和数字诊断接口。作为一款高度集成4通道光模块,它拥有更高端口密度...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 40G QSFP+ 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-26 16:01:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: